结果:找到"电路板 防静电 二级管 ESD 瞬态 保护线路 连接器 芯片 DUP 电磁",相关内容1000条
  • 静电二极管如何识别判断?
  • 静电二极管是一种用于保护电子设备免受瞬态电压冲击的关键组件。它们通过在电路中短路高电压尖峰来工作,保护敏感元件免受损害。1.外观识别首先,识别静电二极管可以从其外观开始:标记和编码:静电二极管通常会有特定的型号和标记,例如“SMAJ5.0A”表示是一种5V的TVS二极管。通过型号可以直接获取其主要电气特性。封装类型:静电二极管的封装多种多样,常见的有DO-15,DO-214AC(SMA),DO-214AB(SMB)等。封装信息通常会印在二极管的表面。颜色和形状:尽管这些参数不如标记和封装类型直观,但在特定品牌或系列中,特定的颜色和形状可能会提供一些线索。2.技术参数了解了解静电二极管的技术参...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: ESD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-05-06 15:25:00
  • 最大程度减少电路板设计中的电磁干扰和ESD风险
  • 在缺乏充分的电路板设计下,即使具有高防静电(ESD)保护性能的防静电二极管也无法提供足够的保护。特别是,电路板设计极大地影响了ESD冲击后立即发生的瞬态高频脉冲。ESD脉冲遵循低阻抗路径。有必要关注通向ESD保护二极管和DUP的线路长度,以及从连接器发散成两条路径的线路在考虑电路板线路电感时的影响。如果通向ESD保护二极管的电路板线路电感较大,则ESD能量会注入DUP。图1:比较了一个在DUP附近添加了ESD保护二极管的电路与一个将其放置在连接器附近的电路。从这个图中可以看出,当将ESD保护二极管放置在连接器附近时,第一个峰值电压比将其放置在DUP附近的情况下要低近10V。图1因此,在电路板...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ESD 线 DUP 发帖人:华轩阳电子 发帖时间:2023-10-20 13:46:00
  • TVS选型时,为何应尽量选用单向TVS
  • TVS(TransientVoltageSuppressor)是一种用于电路保护的器件,用于抵御瞬态过电压,如静电放电(ESD)和快速电压脉冲等。单向TVS和双向TVS是两种不同类型的TVS器件,它们在应用中有一些区别。单向TVS(UnidirectionalTVS)只能在一个方向上传导电流,通常在电压过高时将电流引导到地或其他低电位点。双向TVS(BidirectionalTVS)可以在两个方向上传导电流,适用于需要双向保护的应用,如通信线路或信号线路,其中信号可能会以正负方向的脉冲形式出现。然而,一般情况下,对于大多数应用来说,尽量选用单向TVS是有好处的,原因如下:性能特点:单向TVS...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: TVS 国产 单向 双向 ESD 发帖人:华轩阳电子 发帖时间:2023-10-09 18:18:00
  • 最大程度减少电路板设计中的电磁干扰和ESD风险
  • 最大程度减少电路板设计中的电磁干扰和ESD风险在缺乏充分的电路板设计下,即使具有高防静电(ESD)保护性能的防静电二极管也无法提供足够的保护。特别是,电路板设计极大地影响了ESD冲击后立即发生的瞬态高频脉冲。ESD脉冲遵循低阻抗路径。有必要关注通向ESD保护二极管和DUP的线路长度,以及从连接器发散成两条路径的线路在考虑电路板线路电感时的影响。如果通向ESD保护二极管的电路板线路电感较大,则ESD能量会注入DUP。1.线路长度:通向ESD保护二极管和DUP的线路长度必须经过仔细考虑。过长的线路长度可能会导致高频脉冲的反射和干扰,从而影响保护效果。2.连接器附近的布局:将ESD保护二极管放置在...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ESD 减少 干扰 DUP 发帖人:华轩阳电子 发帖时间:2023-10-05 16:38:00
  • 关于立创EDA专业版原理图设计中对部分主要电路连线加粗的问题
  • 关于立创EDA专业版原理图设计中对部分主要电路连线加粗的问题想给指定的线路设置连接线为2或更粗,但选中线路所在的整个线路都会同时加粗显示,而不是其中选中的部分。比如类似鱼骨图这样的电路,只想给主干线路加粗显示,以表示在PCB布局时此部分电路应设计加宽线路,而其他未加粗的线路则按照常规设计线路宽度即可。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 线加粗 发帖人:zigzagroad 发帖时间:2023-08-27 15:47:00
  • 选择ESD器件应该遵循的五点要求你是什么?
  • ESD静电二极管在电路应用中应该要注意以下五个要求:(1)选择ESD静电保护器件注意:•箝制电压不要超过受保护器件的最大承受电压•电路电压不超过保护器件工作电压•低电容值、漏电流尽可能的减少干扰及损耗(2)静电保护器件尽量安装在最接近静电输入的地方,远离被保护器件(3)静电保护器件一定接的大地线,不是数字地线(4)回地的线路尽量的短,静电保护器件与被保护线路之间的距离尽量的短(5)尽量避免被保护与未被保护线路并排走线ESD静电二极管规格书下载:ESD8D36VDFN1006210826_看图王.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ESD,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-08 10:41:00
  • MDD二极管简易直流稳压电路及故障处理
  • 二极管稳压电路在工作时,突然出现故障,如果出现故障时,应该如何处理呢?MDD二极管简易稳压电路主要用于一些局部的直流电压供给电路中,由于电路简单,成本低,所以应用比较广泛。二极管简易稳压电路中主要利用二极管的管压降基本不变特性。二极管的管压降特性:二极管导通后其管压降基本不变,对硅二极管而言这一管压降是0.6V左右,对锗二极管而言是0.2V左右。如图所示是由普通3只二极管构成的简易直流稳压电路。电路中的VD1、VD2和VD3是普通二极管,它们串联起来后构成一个简易直流电压稳压电路。二极管规格书下载:ESD3Z3.3LSOD-323210824_看图王.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-04-28 09:39:00
  • 静电二极管ESD选型事项
  • ESD一般用于各类通信端口静电防护,在一些高速数据线路,比如USB3.0、HDMI、IEEE1394等接口,ESD静电保护二极管的结电容应尽量选择小的,以避免影响通信质量;ESD有单向(A)和双向(C)之分,根据工作的信号进行选择,单极性的信号可以选择单向的ESD或双向的ESD,双极性的信号要选择双向的ESD;具体选择什么型号的ESD静电二极管做静电防护,还需要在专业的电子工程师指导下选择。静电二极管规格书下载:MMBZxxxAL-Series-SOT-23.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-08-20 14:12:00
  • 请问FPC怎么绘制?(排线软电路)
  • HiAll:需要绘制FPC但是我不会用AD且系统不支持AD,我该怎么使用《立创EDA》绘制FPC发给工厂打样!2020/02/26谢谢你们~
  • 所属专栏: PCB设计 标签: FPC PCB 排线 发帖人:众人皆醒我独痴 发帖时间:2020-02-26 11:18:00
  • PCB问题求答
  • 请问NP孔是指什么孔?有什么作用?一般板厂孔补偿多少?线补偿多少?过孔也要做补偿吗?
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:菜鸟电子创客 发帖时间:2018-08-07 10:21:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: